Conseils levage hydraulique
LOI DE PASCAL
Une pression appliquée à n’importe quel point par un liquide est transmise sans perte dans toutes les directions. Ce qui signifie que, lorsque plus d’un vérin est utilisé, la sortie de chaque vérin sera dépendante de sa propre charge.
Pour un levage uniforme de la charge, il est préférable d’utiliser des vérins de capacité identique et pour que tous les vérins fonctionnent de façon uniforme, il faut ajouter à l’ensemble, des valves de contrôle ou un système de levage synchronisé.
FORCE
La force qu’un vérin peut développer est égale à la pression hydraulique multipliée par la surface effective du vérin.
Utilisez cette formule pour déterminer soit la force, la pression ou la surface effective lorsque 2 des variables sont connues.
CAPACITÉ D'HUILE DU VÉRIN
Le volume d’huile nécessaire pour un vérin est égal à la surface effective du vérin multipliée par sa course.
Toutefois ce calcul est théorique car il ne tient pas compte de la compressibilité de l’huile lors de la montée en pression.